Part Number: OPA2171
Other Parts Discussed in Thread: OPA2991
我们测了不同的3块单板表现都是一样的,也和我们实际在样机中闭环的表现一致,在同样温度 下,输入越小,实际输出相比理论输出偏差越大且为正偏差,随着输入的增大,偏差开始变小甚至为负。
如下链接,之前提问的问题关闭了,问题还没有解决,请帮忙看看,谢谢
https://e2echina.ti.com/support/amplifiers/f/amplifiers-forum/785049/opa2171
回复见如下黑色粗体,谢谢,
测试结果表格1中①表示的是实际加入的没有纹波的DC电压信号是吗?如果是带有纹波的输入信号,那么表格中的数值是怎样测量出来的?是使用示波器测量出来的吗?如果是使用的万用表那么测量可能不准确,万用表测量的是交流信号的有效值。另外,输入信号中的纹波在不同输入幅值下占比相同吗?
用直流源注入的直流信号,测试数据是用万用表测出来的有效值,信号的波动量考虑无论最小值和最大值得到的结果是一样的。
理论计算结果您是用所附电路图右下角公式进行计算的吗?因为我计算了下增益和偏置电压都带有很长的小数,直接使用这个公式会引入很大的计算误差:
是用这个计算的,我也用理想运放saber仿真了下相差不大,即使将小数后再拓展到5位对于最后的理论计算mV值影响都是0.000XmV,但现在问题是大电流下的偏差比小电流下是几十mV
运放供电电压是多少?
供电单电源5V
运放有输入失调电压,最大为1.8mV,因此在小的输入幅值时,输出误差应该最大才对,随着输入幅值的增加输出误差越来越小才对,不知道上述结果是不是因为计算或测量误差太大造成的
我的问题是误差的绝对量,理论上应该就是当前的Vos*k吧,不是相对量,相对量是你说的这个概念。
纯理论Vout1=k*Vin+0.15
实际考虑Vos的Vout2=k*Vin+0.15+k*Vos
Vout2-Vout1的差是k*Vos,应该和Vin无关,我的疑问是为什么和Vin有关。