Part Number: INA4181
请问,INA4181A4在汽车上应用,做脉冲5B实验,最高电压35V,持续时间300ms,请问为保护元器件,前端放置稳压管,或TVS管,这里稳压管/TVS管,参数选型是否有推荐?电压、功率或其它的注意点?


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: INA4181
请问,INA4181A4在汽车上应用,做脉冲5B实验,最高电压35V,持续时间300ms,请问为保护元器件,前端放置稳压管,或TVS管,这里稳压管/TVS管,参数选型是否有推荐?电压、功率或其它的注意点?


您好,在选择TVS时,
第一,TVS的最大钳位电压可设置为INA4181的最大输入共模电压26V。
第二,TVS的漏电流要尽可能小,以免在这两个电阻上产生额外电压。

第三,TVS的最小break down电压可以设置为应用中的共模电压。
第四,选择 Max 峰值电流,以设置通过分流电流而吸收的功率大小。
综上,您可以考虑P6SMB系列的TVS,其中P6SMB18A的参数如下:
25.2V clamp voltage
17.1V breakdown voltage
24A peak current
那这个VR 就是15.3V,汽车电源上一般都是9-16V的电压范围,而且还会做过压18V的长时间过压测试,这样正常电压工作范围内,这个TVS管不就一直导通了吗?
您好,您理解的是对的,当Vr=15.3V的话,15.3V~16V的电压会导致TVS导通。
下面是TVS的IV曲线。Vrwm即为stand off电压,当电压低于这个值时,TVS呈现高阻抗漏电流非常小,当大于这个电压时,TVS导通。一部分电流通过TVS被旁路掉。所以在15.3V ~16V 之间此时经过TVS的电流仍是很小的。
Vbr(P6SMB18A=17.1V ~18.9V)即为break down击穿电压,当电压大于这个值时,可以看到TVS低阻抗,电流瞬间增大.所以您上述提到18V的过压测试时,由于P6SMB18A的Vbr 最大18.9V,所以18V的话还不会导致其被击穿。
当电压达到clamp 电压时,开始钳位,所以Vclamp电压要小于被保护的最大电压,即小于26V。

综上,看起来P6SMB18A确实不是最合适的,但是P6SM20A的话最大钳位电压超过26V也不满足。而P6SMB16A的Vbr和Vrwm都太小了。