想请问一下功放和运放到底是什么区别,感觉只要接一个小负载,运放的输出电流也可以很大啊?到底有什么区别啊
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
那请问普通运放能提供较大的电流输出吗?比如像THS3091之类的芯片
功放一般是相对于音频而言的,一些运放也可以提供较大输出电流如OPA561、OPA564等
THS3091也可输出较高电流
运放中分很多种,比如精度比较高的(低输入偏置电压,低输入偏置店里,低噪声,宽带宽的等等),或者仪表运放,全差分运放等,功放也一样,属于运放的一种,是输出电流比较大的。
谢谢你的回答,再请问下,普通的运放是不是因为输出阻抗比较大所以其输出电流比较小,而像THS3091这种因为输出阻抗比较小所以输出电流比较大呢?
您好,功放 是功率放大器的缩写, 运放时运算放大器的缩写。
同一款放大器,在不同的应用场合,可能角色不一样,比如NE5532, 做前级的时候可以叫运放,有些时候拿来驱动耳机,又叫做功放了。