This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

I-V转换电路设计需求



我最近想设计一个电流转电压的电路,电流是由20mvpp的正弦波流过一个RC网络,使用的场景在5M频率以下,增益电阻的选择大约在1k-10k左右,想让您最近一些芯片给我,直流性能也要好些。同时我也想知道在我的设计中增益带宽积需要多大,我选择的时候都需要注意哪些参数

  • 您好,

    电流是由20mvpp的正弦波流过一个RC网络,

    您是打算使用TIA 电路将电流转换为电压吗?TIA 一般是将传感器比如光电二极管的输出电流转换成电压信号。我认为您的这个信号源不适合使用TIA电路,因为它有RC网络,搭建电路会将20mvpp的正弦电压反相比例放大,不会将电流转换为电压。

    因此这里建议您串联一个小的采样电阻,通过采样电阻将电流转换为电压,然后将采样电阻上的电压进行放大。

  •  这是我参考的一个设计,RE加20mv的正弦波,将流过的电流通过R2放大,TI有适合此应用的芯片吗?我在选型和设计的时候需要关注哪些问题

  • 您是要采集流过 R5、R6和C4 网络的电流吗?我不确定这种电流源是否可以使用TIA 电路将电流转换为电压信号,因此建议您搭建仿真电路进行仿真验证。

    下面链接是光电二极管电流的转换电路参考设计,与您的应用类似,仅电流源不同,我认为您可以参考里面的设计过程设计和选型器件:

    1-MHz Single-Supply Photodiode Amplifier Reference Design Guide