Other Parts Discussed in Thread: LMH6505
我用的是TI的增益可控放大器LMH6505MA,并采用了datasheet中的电路图。问题在于,我使用Multisim仿真时,VG段加入1V信号,VIN输入20mv 100KHz正弦信号,出来的信号很正常。但是在我实际用面包板搭建的电路。以及采用万用板焊接的电路时。输出波形完全不正常、只有方波可以看,而其他的输入波形,如正弦波三角波出来的完全是杂波。把参数放在如下:
供电:±5V
输入:100Khz 200mv-2V
配置: RF=1K RG=100
VG:0-1.25可变
示波器:模拟示波器 信号源:通用DDS信号源
输出是不可观测的杂波。
这里的图片不知道怎么粘贴进去,没有上图。不好意思。恳请各位能帮助我一下。十分感谢。