Part Number: OPA354A-Q1

如上图,在TINA中模拟的电机单电阻电流采样,输出正确。
但是在实际电路中,只要给驱动板上电,采样电阻上根本没电流流过,但是输出端却有2V的电压。
另外,对于三相PMSM的单电阻电流采样,运放的选择需要注意哪些参数?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: OPA354A-Q1

如上图,在TINA中模拟的电机单电阻电流采样,输出正确。
但是在实际电路中,只要给驱动板上电,采样电阻上根本没电流流过,但是输出端却有2V的电压。
另外,对于三相PMSM的单电阻电流采样,运放的选择需要注意哪些参数?
您好,
看您搭建的是差分电路,有输出的话应该有输入,您实际测试采样电阻上有电压吗?
运放有以下下面链接列出的参数,根据应用着重考虑其中的一些参数,一般应用就是考虑运放的供电电压、输入和输出电压范围、带宽、驱动能力。
为排除输入电机电路的影响,您直接将采样电阻短接,使用 OPA354A-Q1 搭建上面电路没什么问题,不应该输出2V。如果输出2V,若排除了焊接问题,芯片可能已经被损坏。因为看输入波形有浪涌信号,若浪涌超出(V+) + 0.5V,则可能永久性损坏芯片。这里您使用单电源5V供电,则不应超过5.5V。