This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

OPA656: op輸入端的直流偏置

Part Number: OPA656

Hi,

在讀op電路的操作原理時

有提到需要給op反向及非反向端直流偏壓op才能正常操作

但是在看opa656的跨組電路時(下圖)的datasheet

opa656的非反向輸入端是直接接地的

實際焊在pcb電路時opa656也能正常操作

但如果照書中寫的, 實際電路應該要再接一個電阻Rbias才會有因為op的bias current而在非反向輸入端形成直流偏壓(如下圖)

想請問為何第一張圖的狀況(非反向端無直流偏置)時, opa656是可以運作的

謝謝

  • 在讀op電路的操作原理時

    有提到需要給op反向及非反向端直流偏壓op才能正常操作

    您好,首先这里直接接GND,双电源供电,接地符合输入电压范围没问题,可以正常工作。

    加Rbias的目的有两个,一个是Iib和Rbias形成电压,相当于给同相端的信号抬高了电压(当然跨阻运放的Iib非常小,电阻也不能太大,也要 考虑电阻带来的噪声)。一个是给Iib提供回流路径,因为同相端的Iib通过反馈回路形成回流(这也是我们在光电流应用时,要选择Iib很小的跨阻,就是为了避免Iib经过反馈电阻形成电压到输出端给输出带来误差)。反向端没有回流路径,所以可以通过Rbias到地的方法提供回流。

    另外,还有一种常用的电路,就是输入信号和运放输入端通过AC耦合的连接,那么在运放输入端和电容之间加一个电阻到地,这个电阻的目的就是为了给Iib提供回流路径。

    其实我们还经常看到,同相(反相)输入的话,我们会在反相(同相)端接一个电阻R=Rt//Rg,也就是在没有反馈回路的输入端接一个R=Rt//Rg到地,这里的目的其实是为了保证同相和反相端的阻抗平衡,提供最大的共模抑制比。 

  • 您好,另外附上这篇应用手册,请参考P14的介绍,也正好是您这个问题的解释。您可以看下这篇手册:

    有关放大器设计主题的博客文章.pdf