This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

OPA211: 目标信号是125kHz,那么低通滤波器的截至频率应该选择多大合适?

Part Number: OPA211


通过的目标信号为:125kHz,为此信号设计一款低通滤波器的话,滤波器的截止频率是多少比较合适?

  • 您好,

    这个看您实际应用中噪声频率和其幅值了,如果目标频率离幅值较高的噪声频率比较远,那么截止频率可以设置的高一些,以防止目标频率信号幅值有衰减,因为滤波器截止频率的计算是衰减-3dB处的频率。为防止目标频率被衰减,建议对滤波器进行幅频仿真,以确保设置的截止频率的电路参数在目标频率处幅值为0dB,即没有被衰减。如果目标频率附近有噪声频率,想要滤除这个目标频率附近的噪声频率,那就需要高阶滤波器,使得通带到阻带的过渡更陡,因为目标频率离噪声频率比较近,在衰减噪声频率的时候肯定也会影响目标频率,因此这里就需要折中考虑了。

    滤波器参数设置好后,建议仿真验证其幅频特性。

  • 非常感觉你的建议!!!
    我是不是可以理解为 我先把信号源的目标信号测量出来 看看频域上的噪声分布 然后再来决定 滤波器的截止频率。

  • 嗯嗯,是这样理解的。总的思路就是有效信号幅值尽量不要衰减,尽量衰减高幅值的噪声频率。