Part Number: VCA810
Other Parts Discussed in Thread: LMH2832, PGA280, VCA821
我用VCA810做AGC应用,输入是±1V左右的Sin波形,AGC后的幅值是±0.5V的sin波,就是限幅控制在0.5V。功能没问题,一切正常。
芯片的PIN3脚“VC”我做了个300Hz左右的低通滤波器,防止因为噪声的问题影响AGC环路的调节。事实证明比不加低通滤波器,AGC后的波形噪声大幅度降低,也变的更稳定了。
但是,尽管有了低通滤波器的处理,我依然觉得AGC调节的幅度还是太大了,AGC后的波形噪声依然没有达到我的要求。我去掉AGC环路后,输出的波形甚至比AGC的波形噪声还要小。说明AGC调节的step太大了,但是没有AGC又不行。
所以我的诉求是有没有比VCA810调节幅度更小的芯片。