This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
抱歉,回复晚了。
关于您的问题,首先FFT频谱这里的问题,不知道您是否分析了这个电路的稳定性,我还没有用TINA分析您的电路,但是FFT频谱这里的问题,可能是由于PCB layout导致的不必要的寄生电容而影响电路的相位裕度,从而影响了电路的稳定性,电路不稳定导致了电路的振荡,即FFT频谱中出现的突起。
其次如果电源滤波不当的话,也会导致电路振荡。
关于补偿电容,先计算出所需补偿电容的大小,然后根据实际情况决定是否添加,有时候反馈走线带来的寄生电容也达到了补偿电容的值,那么这样的话就不需要再并联补偿电容。
感谢答复,我还有几个问题想要请教
2.pd和tia的走线距离是否距离要求还是说越近越好
3.同一块pcb板上存在两个bpd通道是否会存在相互干扰的情况
4.tia的供电结构中5v转-5再转-2.5v,其中5v转-5v使用的是TI的Lm27761,该电荷泵存在2mhz的开关频率我们怀疑它对tia的输出的低频段频谱的平坦度存在影响
下图是0-50MHz的获取拍频信号的fft频谱图,底噪持续下降近20dB,我们希望它的底噪呈现一条直线(商用BPD,tia采用OPA855的输出底噪就是一条直线),对于此问题我并不清楚是什么问题导致的,请问有什么解决办法吗?
期待您的回复,祝您周末愉快
1. 输出加了100nF电容相当于容性负载,容易引起振荡,尝试在输出端串联一个隔离电阻Riso=22ohm~100ohm试试呢。
2.
pd和tia的走线距离是否距离要求还是说越近越好
PD和运放要放在pcb的同侧,最大限度的减少PD和运放之间的电感。距离的话尽量不要太远,两个器件之间距离的增加会导致PD 和运放反馈回路之间的电感会增加。
同一块pcb板上存在两个bpd通道是否会存在相互干扰的情况
我认为会的,PD中的电流可通过PCB的电阻流到相邻系统中,如果实际应用需要两个PD,可考虑对PD 加上guard ring进行屏蔽。
4.抱歉这个问题,我建议您咨询下电源工程师,看对于电荷泵存在2mhz的开关频率是否有其他好的解决办法。
感谢回复
1针对第一点输出端添加电阻并没有作用。
2.实际使用过程中希望把下拉电容去掉的同时还能保证频谱平坦,还有其他建议吗?
3. 请问opa855器件自身的频谱是平坦的吗?我们测试发现有些商用的855输出频谱正常,有些商用的855输出也会在200mhz左右有凸起?有没有可能是器件自身的问题?