Part Number: THS2630
规格书并没有明确这个问题,但是应用示例中给出了如下图的差分输入形式。

当输入电压Vsource与运放的供电Vcc不共地(即两个电压相互隔离)时,运放能否正常工作?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
这个图是输入差分信号,输出差分信号。
这样接的话,Vsource是一个信号源 ,比如0~2V正弦波,接在全差分运放的两个输入端是相位相反的差分信号。
您指的Vource和VCC不共地,是打算单端输入吗?对于单端信号来说我们才会有参考点电压。
不过对于共地的问题,如果运放单电源供电,输入单端的话,建议也是要共地的,防止由于地电位的差产生回流路径。
不共地是隔离的意思,也就是两个电源之间的阻抗为无穷大。
Vsource是个信号源,但是这个信号源与运放的供电是两个完全独立的电源,互相隔离。
我认为可以的。
全差分运放的器件选型参数中有 Acl,min spec gain(V/V) 这一项,不知道具体代表的是什么意思?
Acl为闭环增益,Aol为开环增益。
min spec gain (V/V)运放稳定的最小增益,对于THS2630来说min spec gain (V/V)=187Mhz,即为Gain=1的单位增益带宽。
关于运放参数的详细解释,可以参考之前资深FAE整理的这些文章:
https://e2echina.ti.com/support/amplifiers/f/amplifiers-forum/20214/ti-fae