在有220V的交流电线路上,并上施加一个5V的隔离直流电压(该电压与220V不共地),5V经过一个限流电阻产生一个电流,能否用INA826去检测改电流大小,220V交流电是否会对器件造成损坏,器件用的是隔离电供电?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在有220V的交流电线路上,并上施加一个5V的隔离直流电压(该电压与220V不共地),5V经过一个限流电阻产生一个电流,能否用INA826去检测改电流大小,220V交流电是否会对器件造成损坏,器件用的是隔离电供电?
在有220V的交流电线路上,并上施加一个5V的隔离直流电压(该电压与220V不共地),
这里的5V是指上图电路图中3.3V 是吗?INA826是指上图电路图中INA199A2是吗?请注意INA199A2是电流检测放大器,INA826是仪表放大器,是不同的放大器类型。
隔离直流电压与220V不共地,这样能并联吗?我理解它们不可以连接在一起,请你确认这一点可行。另外你为什么要将它们接在一起?
即使可以连接在一起,对INA826也不可行,因为这超出了其最大输入共模电压范围。
我不明白在你的应用中为什么需要在220V的交流线路上并上施加一个直流电,你可以说明这一点吗?
我的220V交流线路上穿得有一个传感器产品,当它检测到线路上有超过一定值得直流电流时(比如6mA),触发断路器保护功能,使电路断开,现在我需要检测传感器产品是否有这个功能,所以并上了一个直流电,同时我需要实际检测看我施加得直流电电流大小是多少
INA826的供电采用非隔离电源,也就是与220V交流电共地的电源供电,然后电流检测使用低侧检测(这样以满足INA826的共模输入范围),应该可行,不知道这是否适用于你的应用?
我懂你的意思,但是我这里估计不适用,因为我需要改变直流电的电流流向
或者说你需要检测隔离直流电的电流?隔离电源是必须需要的?
是的,我需要检测隔离直流电的电流,我认为这里隔离电源是需要的,或者您还有什么其他建议吗
首先需要说明的还是那一点,即两个电源只有共地才能连接在一起。
INA826的供电采用非隔离电源,也就是与220V交流电共地的电源供电,然后电流检测使用低侧检测(这样以满足INA826的共模输入范围),应该可行,不知道这是否适用于你的应用?
我这个回复可能不符合你的测试要求。
根据你的说明,你需要将220VAC和3V3DC 同时加到负载load上,且你要求测量直流电电流大小,那么需要将采样电阻Rs串联在直流供电回路中。而检测电流运放需要与被测回路共地,因此检测运放需要使用非隔离电源供电,且可以承受220VAC(311Vpp)+3V3DC 的共模电压,大概为315V。如下连接示意图:

如果理解错你的意思请纠正。如果是这样理解的话,我再看下有没有合适的方案推荐给你。