This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

INA826: 能否用于检测220V交流电上施加的隔离5V电源产生的电流

Part Number: INA826


在有220V的交流电线路上,并上施加一个5V的隔离直流电压(该电压与220V不共地),5V经过一个限流电阻产生一个电流,能否用INA826去检测改电流大小,220V交流电是否会对器件造成损坏,器件用的是隔离电供电?

  • 您好,

    在有220V的交流电线路上,并上施加一个5V的隔离直流电压(该电压与220V不共地)

    没明白这里的意思,您可以给出220V的交流电线路与5V隔离直流电压的连接电路图吗?我想看下它们之间具体是怎样的关系。

  • 如下图所示

  • 在有220V的交流电线路上,并上施加一个5V的隔离直流电压(该电压与220V不共地),

    这里的5V是指上图电路图中3.3V 是吗?INA826是指上图电路图中INA199A2是吗?请注意INA199A2是电流检测放大器,INA826是仪表放大器,是不同的放大器类型。

    隔离直流电压与220V不共地,这样能并联吗?我理解它们不可以连接在一起,请你确认这一点可行。另外你为什么要将它们接在一起?

    即使可以连接在一起,对INA826也不可行,因为这超出了其最大输入共模电压范围。

  • 是的,这里的5V是指上图电路图中3.3V ,INA826是指上图电路图中INA199A2。

    即使我3.3V用的隔离参考地也不能这样接吗?因为我想在220V的交流线路上并上施加一个直流电,同时检测该直流电的电流大小

    INA826是隔离的3.3V供电,按道理220V在我INA826输入引脚上没有参考点,像这种接法也会破坏IN826吗

    那对于我的这种应用场景,您们这边有什么其他方案建议吗

  • 我理解参考点相同才能连接在一起,否则的话没法保证设备的输入共模电压,那么就有可能损坏设备。

    我不明白在你的应用中为什么需要在220V的交流线路上并上施加一个直流电,你可以说明这一点吗?

    INA826的供电采用非隔离电源,也就是与220V交流电共地的电源供电,然后电流检测使用低侧检测(这样以满足INA826的共模输入范围),应该可行,不知道这是否适用于你的应用?

    或者说你需要检测隔离直流电的电流?隔离电源是必须需要的?

  • 我不明白在你的应用中为什么需要在220V的交流线路上并上施加一个直流电,你可以说明这一点吗?

           我的220V交流线路上穿得有一个传感器产品,当它检测到线路上有超过一定值得直流电流时(比如6mA),触发断路器保护功能,使电路断开,现在我需要检测传感器产品是否有这个功能,所以并上了一个直流电,同时我需要实际检测看我施加得直流电电流大小是多少

    INA826的供电采用非隔离电源,也就是与220V交流电共地的电源供电,然后电流检测使用低侧检测(这样以满足INA826的共模输入范围),应该可行,不知道这是否适用于你的应用?

       我懂你的意思,但是我这里估计不适用,因为我需要改变直流电的电流流向

    或者说你需要检测隔离直流电的电流?隔离电源是必须需要的?

    是的,我需要检测隔离直流电的电流,我认为这里隔离电源是需要的,或者您还有什么其他建议吗

  • 我下周一再看下你的这个问题,看是否有合适的方案推荐给你。

  • 首先需要说明的还是那一点,即两个电源只有共地才能连接在一起。

    INA826的供电采用非隔离电源,也就是与220V交流电共地的电源供电,然后电流检测使用低侧检测(这样以满足INA826的共模输入范围),应该可行,不知道这是否适用于你的应用?

    我这个回复可能不符合你的测试要求。

    根据你的说明,你需要将220VAC和3V3DC 同时加到负载load上,且你要求测量直流电电流大小,那么需要将采样电阻Rs串联在直流供电回路中。而检测电流运放需要与被测回路共地,因此检测运放需要使用非隔离电源供电,且可以承受220VAC(311Vpp)+3V3DC 的共模电压,大概为315V。如下连接示意图:

    如果理解错你的意思请纠正。如果是这样理解的话,我再看下有没有合适的方案推荐给你。