This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我上面附图是反向比例放大电路,RF/RI 是反向增益。
下面截图电路是电压跟随器:
输入偏置电流由于RF和R1的存在对他有什么影响呢?
对于这个问题,建议看下面链接的part 1 和 part 2:
这个帖子之前看过但还是有点疑问针对电压跟随器电路
1.输入电压源后面是否一定要接电阻吗?这是根据什么决定的?
2.如果需要电阻,那么势必也需要一个反馈电阻,跟现在这个电路相比的话是不是输入偏置和失调电流会引入影响,但是现在这个电路没影响
1.输入电压源后面是否一定要接电阻吗?这是根据什么决定的?
你指的是RI 这个电阻吗?如果是的话,它是根据电路应用决定的,我上面第一个回复中电路图它是个反向比例放大电路,RI 就是增益电阻,RF是反馈电阻,整个电路的增益就是由增益电阻和反馈电阻决定的。
有时候输入端需要限压或限流,那么也可以串联电阻来实现。
如果你是指我第二个附图中Riso电阻,这是个隔离电阻,用来提高驱动容性负载能力的。
这里的R1可能是用来匹配RF电阻的,以减小输出失调。
这里的R1也可以做限流用,或者说其保护作用,下面视频下面截图处讲了它的参数计算:
https://www.ti.com/video/4080367001001?keyMatch=OP%20AMP%20EOS