Part Number: AMC1311

您好,如图所示,我的需求是这样,检测 R100是否存在。R100有三种状态,1,R100=1k~10k,2,R100=0Ω,3,R100开路(相当于S1断开)
状态1:VADC:0.5V~2.115V
状态2:0V
状态3:Vclip (2.49V)
电路大部分时间处于状态3,请问此需求使用AMC1311B是否可能?AMC1311B长期处于状态3会不会损坏? 如何可以使用还有没有需要优化的地方?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,工作在状态3的话,即输出处于clip状态,通过Figure8-2的曲线可以看出,当输入电压在2V以内的时候AMC1311 工作在线性状态,保证其最大输出不削波的条件是输入要低于2.516V,超过这个值输出发生clip。也就是AMC1311 不再工作在线性区域。

长期工作在这个状态我认为不会损坏,并且AMC1311输出有内部失效保护状态:当发生下面三种情况时,通过AMC1311输出为负的差分电压来进行诊断,进入保护状态。

但是我想我们使用运放的目的就是使得其工作在线性区域,避免输出饱和,那如果这种状态下工作,就丢失了其工作意义。
长期工作在状态3,应该不会触发“”内部失效保护状态“”吧? 大于2.4V我就判断为状态3.
触发内部保护是在三种情形下触发。
1.当VDD1丢失的时候。
2. VDD1电压低于欠压阈值时。
3.SHDN被上拉时。
R3=1k电阻有没有需要注意的? AMC1311内部有钳位二极管吗?需要R3来限流吗?
通过数据手册最大电气参数表格中IN的电压范围可以判断,最大为VDD+0.5V可以判断输入到VDD端内部是有二极管的,否则这里的最大电压是个数字,而不是再+0.5V。所以R3这里的限流可以不需要,但是在实际使用当中,尽量还是避免未上电,先给输入信号,否则导致二极管导通,导致有电流到VDD相当于给VDD供电,如果电流太大,会将芯片直接损坏。