This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

INA296A: 无法正常检测电流

Part Number: INA296A


当输入电流为双向电流,将参考电压接地后,可以检测出负向电流的部分(输入端口反接),但是为什么不能检测到正向的部分

  • 您好,

    你是将REF1和REF2 都接地了吗?如果是这样的话,只能进行单向电流检测:

  • 您好,感谢您的回复。REF1和REF2都接地了,我使用了两个INA296芯片,用来测量两个方向的电流(两个芯片的正负输入信号相反),目前只能检测出负向的电流。我试过仅用一个INA296,测量交流电流的正向部分,也无法显示正常结果。然而,我将IN+与IN-的信号对调,送到另一个INA296芯片,可以测出来反向的交流电流部分。

  • 为了更加准确的了解你电路的情况,你可以分别附上使用一个INA296和两个INA296时的电路图吗?建议标明供电电压和各器件参数。

  • 您好,感谢您的回复。以下是我的原理图,不知下图是否表达清楚。我分别试过三种情况,一种是在一个PCB上焊接两个芯片,此时仅测量反向部分的芯片起作用;另一种是在一个PCB上仅焊接测量正向部分的芯片,无法正常显示;最后一种是,在一个PCB上焊接测量反向部分的芯片,测量结果准确,然后我把CS+与CS-信号对调,依旧无法测量正向部分。

  • 另外,附上两组实验波形,绿色线为交流电流(实际值),紫色线为测量值。左图为测量正向部分的波形,右图为测量反向部分的波形。

  • 我稍后就看下你的附图给你回复

  • 被测回路是怎样的?被测电流幅值范围是什么?输入共模电压是多少?你可以用示波器同时测量采样电阻电压和对应的INA296输出波形吗?这里指测正向电流。

    你是测量正向和反向电流的芯片使用同一个采样电阻吗?如果你测量双向电流,我们一般建议将INA296的REF管脚一个接地一个接电源以将0A电流输入时输出设置在供电电压的中间值。