This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
选用OPA855作为BPD双平衡的光电转换模块,调制信号三角波为10k,0-1.94V,对应激光器的调制电流为80mA至80+97mA,请问在使用TINA进行仿真时时选用被调制的电流源代替光电二极管(pd的响应度0.9A/w)吗?如果是的话请问电流源的参数如何设置?能否给我一个对应的参考仿真设计电路?谢谢
您好,参考附件这个跨阻运放的例子,输入包含一个光电二极管的模型,您看下:
AC- coupled Photodiode Amplifier.TSC
你好,请问图中的二极管作用是?
你好,提供给的附件中使用opa350增益带宽38MHz,10k的跨阻增益实际仿真结果的频响3dB带宽连2MHz都没有,这种现象正常吗
5148.跨阻放大应用指南.pdf
请参考附件关于跨阻放大器的应用指南,里面也有介绍如何计算-3dB的带宽。
你好,还有个问题:在雷达应用中BPD的输出始终存在低频分量导致拍频信号是叠加在低频载波信号,此外在雷达测距过程中进行bpd的信号光远远低于本振光,请问对于实际的影响因素如何在仿真中设置体现出来?因为目前的仿真和实际的测试结果差异较大,参考意义不是很大
你好请问你提供给我的模型中,二极管的作用是什么?
您好,稍后给您回答。
这个电路是光电二极管的应用,所以这里使用了一个二极管和电流源作为光电二极管的模型。