Part Number: OPA657
我知道输出电压=输入电流*反馈电阻;
假设反馈电阻=10欧,那么能输入100mA输出1V吗?
芯片的最大输入电流我在手册里并没有看到。同理其他的运放芯片也没有这个参数。
那我需要怎样来确定或者计算某个运放的最大输入电流呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我知道输出电压=输入电流*反馈电阻;
假设反馈电阻=10欧,那么能输入100mA输出1V吗?
是的,因为运放输入是高阻抗,根据虚断特点,我们通常认为输入电流直接经过反馈电阻到输出端,所以Vout=-Iin*Rf
跨阻运放更多的是应用于光电流或者微弱电流检测的应用,所以会要求运放有着较低的输入电流和电压噪声。
那么您所说的最大输入电流,是指的被测电流大小吗?如上所说,通常跨阻运放用于微弱电流的应用,所以电流不会太大。
如果您的应用是大电流检测应用,可以考虑我们的电流检测运算放大器。
这个电流乘以反馈电阻得到的输出电压不超过输出电压的最大值即可。
但通常微弱电流检测应用,像光电二极管,电流都很小。