This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

运算放大器高频时信号发生相移的问题?

Other Parts Discussed in Thread: THS3091

请问下TI的技术人员,为什么在高频时(如10MHz)输出信号和输入信号之间的相位发生了偏移,我将放大器接成了2倍增益的同步比例放大,但是发现在10MHz的时候输出信号和输入信号之间的相位差不是0,而且输出信号的幅度和输入信号的幅值也不是2倍的关系,请问这是什么原因?我使用的芯片是THS3091,连接电路和芯片手册上一样,THS3091的带宽不应该很大吗?为什么会出现这种情况,后来又用其他高带宽的运算放大器尝试,但是发现都存在这种问题,请问这是什么原因呢?

  • 亲;信号从放大器输入到输出有传输和放大延时,输出相位滞后是必然的。不同放大器只有滞后时间的区别;没有是否滞后的不同。

    这种现象;不仅放大器有,包括电线等都有这种延时。电与光的传导速度是一样的,只要速度不是无穷大,就必然有延时。

  • PCB板上的分布电容造成的相移,检查一下PCB layout

  • 恩,主要实验中我发现在频率比较低时基本上没有相移这种情况,但是频率高时这种情况就很明显,不知道为什么;而且在高频时输出和输出幅值也不满足比例关系了,这是什么原因呢?

  • 你好,我还没有在PCB上做实验呢。。只是在面包板上简单的搭了一个电路验证这款芯片的功能而已

  • 这都是正常现象。首先;所有IC都有延时。对于一个IC而言;延时基本是定的。如你的应用,假设延时是10nS,对于100kHz信号而言;只有0.1%的延时,除非用方波测量;否则你自然很难发现。但是;对于10M信号;那就有10%的延时了,自然一眼就能认出相角滞后了。所以;不是低频没有,而是你没发现而已。

    对于面包板;问题更复杂些,由于结构限制,插槽及管脚间的电容耦合较大,电容的积分作用会增加滞后现象。

  • 作为有了积分效应的电路;高频放大时,放大器实质已经不是比例放大;而是比例积分放大,所以;高频放大的增益比例会降低。