Other Parts Discussed in Thread: AMC3330, LM2596, ADS8363
TI的工程师,你好!
我目前在使用AMC3330芯片对并网变流器的电容电压进行采样。问题在于,即使在芯片输入(INP、INN)悬空且功率变流器没有开关的情况下,输出噪声依然有±40mV(不悬空也有),请问这可能是什么原因引起的?是否存在PCB Layout上的明显错误?应该如何解决?请给予建议,谢谢!
工作条件如下:
1. 原理图与Datasheet application example基本完全一致,区别在于 a. 分压电阻及滤波电容为100K + 1K并联1nF + 100K b. 输出RC滤波为51R + 470pF + 51R

2. PCB Layout及元器件选型(电容容值、耐压、封装、材质)完全参照Datasheet,OUTP、OUTN经输出RC之后接入RTBOX - ADC(输入阻抗0.8GΩ)

3. 可控电源提供+12V和GND,经LM2596转为5V,给AMC3330供电,供电Layout如下