LOG112 1引脚输入阻抗是多少?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
像这一类芯片您设计时只需要注意输入电流的大小即可,按照规格书是100pA to 3.5mA.
你好!
能否提供电路图和更多信息供大家讨论,楼主是出于什么考虑需要知道LOG112的输入阻抗?
我们知道,对数放大器的结构如下Figure4:
Vin+ = Vin- = VB,其中Vin+ 、Vin- 为运放的同向反向输入端电压,VB为三极管基极电压。
因此,此时跨接在运放输入输出的其实是三极管PN节 中 的 BE 二极管。
也就是说,对于对数放大器,其输入阻抗 就是 这个 BE 二极管 正向导通 的 阻抗, 即 Zin = d(VBE) / d(Ic);
VBE = Vt * ln ( Ic / Is ) , Is 为 二极管反向饱和电流, Vt常温下为 25.5mV, Ic = Iin 。 如 Figure 5 所示 。
所以, 对数放大器的输入阻抗并不是恒定的, TI没有提供这方面的测试数据,楼主也可以通过以上方法,得到 输入阻抗曲线。
你对那个人说 我做的是对数放大,我的输入信号是来自传感器的指数信号 ,但LOG112是电流输入,我加了一个电压电流转换器,转换精度跟负载有一定的关系,所以想知道输入阻抗,不知道你有什么办法解决输入是电压信号的问题啊?
你好!
如 Johnsin Tao 所说, 注意输入电流的大小即可,按照规格书是100pA to 3.5mA.
按照二极管的特性 , 那么 在这个工作范围内, 输入电阻 最大值 为 100pA 的时候 , 最小值 为 3.5mA ;
根据二极管的特性, 电阻 变化 范围 大概 在 50k ~ 200ohm 之间。
根据你的要求 ,可以采用 压控电流源 电路 进行 V-I 变化 。