This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

INA241A-Q1: 结合偏置电压温漂以后,如何计算输出电压范围

Part Number: INA241A-Q1
Other Parts Discussed in Thread: INA240, INA240-Q1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

以上是其他帖子的回答。如果 Vos的温漂是 500nV/℃, 工作温度范围是 -40~120℃

结合温度以后、输出电压的范围是不是应该这样算?↓

min取自-40℃,1mA时, [(1mA)*0.25Ω-8uV - (25+40)℃*500nV/℃] * 200 = 41.9mV

max取自 120℃, 50mA时,[(50mA)*0.25Ω+8uV + (120-25)℃*500nV/℃] * 200 = 2.5111V

  • 您好,可以这样计算温漂带来的输出影响:

    -40~120℃的话,deltaT=160度。

    Vos=500nV/℃,那么温漂Vos=160*500nV/℃=80uV

    那么输出失调电压为80uV*Gain。

  • 我要算的是,在确定温度-40℃和120℃下,最后的输出失调电压是多少。

    120℃,算上温漂以后Vos,应该是 ±8uV+(120-25)*500nV = 42~58uV, 

    120℃时的输出失调电压为 (42~58uV)*Gain。

    同理,-40℃时的输出失调电压为 ±8uV(25- (-40)) * 500nV = (-38 ~ -22) *Gain

    温漂这里升温用+,降温用了 -,意思是漂移相对于温度是单调的

    这样理解对吗?

    还有一个问题补充如下:

    INA240除了Vos有温漂,Gain(值50)也有误差和温漂(误差±0.2%、温漂±2.5ppm/℃)

    综合温漂和误差以后,输出失调这样算?↓

    120℃:(42-58uV) *50 * (1±0.2%)*(1+ (120-25)*(2.5*10^-6) 

    -40℃:(-38 ~ -22) *50 * (1±0.2%)*(1- (25-(-40))*(2.5*10^-6) 

  • -40℃时的输出失调电压为 ±8uV(25- (-40)) * 500nV = (-38 ~ -22) *Gain

    这里应该也使用+。

    综合温漂和误差以后,输出失调这样算?↓

    120℃:(42-58uV) *50 * (1±0.2%)*(1+ (120-25)*(2.5*10^-6) 

    -40℃:(-38 ~ -22) *50 * (1±0.2%)*(1- (25-(-40))*(2.5*10^-6) 

    考虑到Gain的误差,这样计算方法是对的。

  • -40℃时,温漂对Vos的影响也用"+" 。这个了解了,多谢。

    -40℃时,温漂对Gain影响的用 "-" 是吗?这个式子 -40℃:(-38 ~ -22) *50 * (1±0.2%)*(1- (25-(-40))*(2.5*10^-6) 

    再补充一个刚看到的疑问。

    1)INA240-Q1的datasheet(下图)介绍,Total error是 误差各分量(Error_Vos,_Gain, _Nonlinearity)的平方和,其中Error_Vos的误差又由Vos,CMRR,RVRR组成。这个结论是如何得出的?

    3)像上面根据温漂和25℃时基础误差,逐步推导得到误差的算法,同datasheet里介绍的平方和的算法,是如何统一的?

    3)做误差估计的时候,可以用datasheet里的Totoal error作为总误差的最后结果吗?

    非常感谢您的回复。

  • 您好,对于INA241这类电流感应放大器我们有计算total error的工具,您可以使用它来帮助计算:

    https://www.ti.com/tool/download/CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL

  • 多谢。工具中的Rss是这样理解吗?

    负载电流1A,shunt电阻33mΩ、放大倍数50,经过工具计算的Rss是1.87%,

    运放的输出电压是 1×33m×50×(1±1.87%) = (1.619~1.68)V

  • 是的,您的计算是正确的。

    输出电压计算:Vout=Rshunt* I*Gain*(1+-eRss)所以使用工具计算eRSS=1.87%,将这个值带入即可。

  • 多谢回复。

    工具里没有考虑RVRR等一些因素的影响,help有这样一句话:

    如果考虑RVRR和Nonlinearity的error。公式是不是可以从

      改写为

    其中 应该如何算?

    另外,有像介绍其他基本参数那样的链接,介绍一下RVRR吗?

  • 有像介绍其他基本参数那样的链接,介绍一下RVRR吗?

    抱歉我这边也没有找到关于RVRR的介绍呢。

  • 另一个问题呢?如果算上 eRVRR 和 非线性误差以后,总误差的公式可以 改写成↓吗?