OPA818DRGEVM: 请问必须正负电源同时供电才行吗?

Part Number: OPA818DRGEVM
Other Parts Discussed in Thread: OPA818

您好:

因为opa818的静态功耗十分高,电路板温度已经超过60℃了,每个有25片opa818。

现在想把它的PD引脚用起来,也就是不用运放的时候,将它shuntdown,以减小功耗。

但是,每个电路板25个PD引脚控制起来不太方便,所以我想直接控制±电源的LDO shuntdown引脚,这样走线就少多了

这又有一个问题,参见下图,据说先上负电源,再上正电源,运放会损坏,这是真的吗?运放的供电是否有时序呢?如果有参考资料也可以发一下呢。

非常感谢!

  • 您好,

    您所附截图是在哪里看到的,可以附上链接吗?

    电源顺序确实会使内部电路处于异常的工作模式,但一旦达到正常的电源电压水平,它们应恢复。最佳做法是在正极和负极电源上使用TVS或齐纳保护二极管。 TVS二极管可在通电或故障状态期间保护电源反向,在故障期间保护过压,还可在其中一个电源具有高阻抗或未打开的情况下保护通电序列上的运算放大器。 例如,在正极电源在负极电源之前开启,负极电源为高阻抗的顺序中,负极电源上的TVS二极管提供了一个可预测的路径,使电源电流从正极流向负极电源。 这可防止设备进入异常状态。 接通负极电源后,以下示例中的二极管D6变为反向偏置,且设备运行正常。 

  • 您好:

    https://www.analog.com/cn/resources/analog-dialogue/raqs/raq-issue-4.html

    您这个截图的文档,也贴一下链接把,我学习一下。

    那就是说,用opa818的PD也可以,控制电源也可以(前提是需要在电源引脚放置个TVS,如果我有25个通道,我在电源入口只放置一对TVS也可以把,这样空间占用会少)。

    感谢您的回复!