This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想使用单电源供电模式我该如何修改电路,目前电路无法正常工作。
您好,注意到您的示波器没有接地,请核实。因为您没有给出输入波形,请注意,输入共模电压范围是(V–) + 2.5 到 (V+) – 2.5, 因为您是单电源供电,输入范围为2.5V~77.5V。 请进一步调整放大倍数。
你好我之后进行了调整发现无法实现正弦波的放大,放大的倍数也不是预期的结果,请问这是什么原因该如何调整
因为您没有给出输入波形,请注意,输入共模电压范围是(V–) + 2.5 到 (V+) – 2.5, 因为您是单电源供电,输入范围为2.5V~77.5V。 请进一步调整放大倍数。
输入的波形为50hz5v的正弦波
您这个电路设计是有问题的,首先建议您减小放大倍数,如果想用单电源,可以考虑伪差分结构。
谢谢,也就是说目前的电路是无法实现放大的吗,请问具体是哪里有问题,能做些修改吗
您尝试这样更改下。
谢谢您