This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

THS4131: 在运算放大器权威指南中的一个错误电路例子,我却怎么都没法理解呢

Part Number: THS4131


您好:

我在书里看到一个这样的错误电路例子,但我实在没有看出哪里错了呢!最近正好想用这个运放搭建一个类似电路,担心遇到同样问题。

非常感谢!

  • 您好,根据该电路。10V单电源供电。输出共模5V, 输入为单端接地。那么芯片本身输出限制,Vout范围为1.3~8.7(10-1.3)V. 所以输出范围是DC5V, 2*3.7V pp. 电路配置G=1, 输入共模DC为2.5V, 2*1.85Vpp。输入电压范围为+-7.4V。所以输出共模5V时该电路不存在任何问题。下面是仿真结果。如果输出共模不是5V的情况,推导过程相近似,您可以自行分析。

  • 好的非常感谢。那就是运算放大器权威指南这里有点问题呢。