This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,根据您的需求,对于输入6V ac 正弦波,输出到6~18V正弦波,您提供的电路是无法实现。首先电路的放大倍数是1,仅仅是平移。另外电源需要更大的范围。您可以参考下方电路。
如果您需要放大到60V,运放的供电电源就需要大于60V.请尝试下方宽压运放。
https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/products.html#1261max=70%3B180&
如果您对离散器件很有把握的话也可以普通运放+互补输出晶体管自行设计外围电路。
您还可以使用TI增压方案如下:
关于输入频率,如果放大倍数是3的话,120k是可以的。
如果需要对运放全面了解。TI提供了对应的培训视频供您学习。
你好,输出电压会受到供电电压的限制,功率带宽的限制,同时还需要考虑稳定性和负载。请注意手册中只给出了15V供电的情况,输出的峰峰值限制在10k 13V,并不意味着32V就是就是10k 30V. 关于您这个应用,是不建议你用这款芯片的。
建议您全面了解一下运放的参数。
TI提供了对应的培训视频供您学习。