This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

THS4032: 用该器件组成全波整流电路输出异常

Part Number: THS4032

参照这个文档做的电路

zhca779a.pdf (ti.com)

输入信号是±1V,100Khz sin波形。完全按照这个电路进行仿真,输出没有问题。

但是我对这个电路做了一点改进,第一个放大器的同向输入端串接一个6.8nF电容,输出波形就挂了。

加电容是为了隔直流,然后再全波整流。

我尝试了电容+跟随器+全波整流。这个方案也不能正常工作。

请教一下加了隔直电容后怎么才能让全波整流电路工作。