This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

INA240: INA240out反复横跳的问题

Part Number: INA240


ina240a2pwr这款芯片我采样电阻用的是10mr的,接在h桥的mosfet电压输入侧,输出测接直流电机,输入输出测均为dc直流电源。在用串口助手检测ad采样的值时:1.初始电机未运行时为2048中值,参照芯片手册Vs/2,因此此时采集的电压正常正常2.改变电机转速后出现下图这种情况,单片机采样频率为5ms,型号为stc32g12k128,即出现理论电压值和2048初始值反复横跳的现象。3。对直流电机进行堵转,电箱显示电流增大,对应adc采样电压增大,但是还是反复横跳,这是为什么呢?  下图为原理图模块。

对于这种现象,我们做了以下尝试,但是还是没有解决问题:stm32外接ina240模块,当采样电阻出现电压差时,没有出现上述单片机的情况,一切正常,(证明我们ina240模块应该是不存在问题)于是我们怀疑mcu的问题,但是对该mcu的同一个ad采集口用不同的直流电压(3.3-5v)输出波形均为对应大小平滑的直线,没有出现反复横跳的问题。

请求大神的帮助,再此特别感谢!

下图为原理图,1.3为输出接mcuadc采集口

下图为三个阶段,1.初始电机未运行时为2048中值,参照芯片手册Vs/2,因此此时采集的电压正常正常2.改变电机转速后出现下图这种情况,单片机采样频率为5ms,型号为stc32g12k128,即出现理论电压值和2048初始值反复横跳的现象。3。对直流电机进行堵转,电箱显示电流增大,对应adc采样电压增大,但是还是反复横跳。

该如何解决反复横跳的问题呢,是不是GND接线出现了问题呢,两个gnd为高电压pgnd和低电压ignd,通过0R电阻连接,是不是GND连接出现了问题导致的呢

  • 应该是直流母线波动率高,以及控制GND(IGND)浮动导致的现象。

    从图中可以看到,你采用的是非隔离驱动架构,电池输入经直流母线支撑电容至高压,低压电路输入级应也来源于此。

    低压电路GND经U14磁珠至功率GND,最终回流至电池。

    直流母线波动率高可能导致后级ADC供电以及单片机AD采样基准电压噪声过高。电机运行期间,功率GND流经大电流使控制GND浮动。

    验证方法:断开PCB 上IGND-PGND 0R电阻。控制电路供电使用单独线路连接至BAT。

    如果有效,ADC采样波动应大幅减小。

    可通过优化回路和增加直流母线支撑电容解决。

    如需要进一步提高精度,需要更专业的采样电路支持。