This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

THS4531: 有关输入的疑问

Part Number: THS4531

这是ti给THS4531提供的一个测试板部分电路   AVDD(即V+)给了3.3V电压,V-接地,然后参考电压REF为1.024V,我自己做了个这样的板子,测试后发现不管前面电压给多少,正极输入也就是R10电压都是3.3V,与V+电压相同,这是什么原因导致的,看了看电路也没什么问题

这是我自己画的电路,不知道哪里出现了问题

  • 您好,不太理解您的问题,请使用自己的电路,给出测试条件,提出您的问题。

  • 这是我用THS4531这个芯片做的一个单端转差分的输入电路 ,现在想测一下这个电路的直流特性,我的输入电压范围是0-10V,从P1(下面那个图)进行输入,经过一个分压操作进入运放中,但是当我给输入任意电压时,VIN+这个输入端都是测的3.3V电压,与VS+这个电压是一致的,此外VIN-也是一直保持不变的状态,在我用仿真测试的时候,这两个输出都是变化的,所以想知道这是哪里出现了问题,有没有可能是测试时阻抗不匹配导致的

  • 您好,电路看着时没啥问题,而且您已经仿真成功了。建议您从以下方向排查。

    排查引脚对应是否接错。

    排查PCB品质问题,线路板走线是否腐蚀正确。

    排查PCBA品质问题,是否清洁,是否有虚焊漏焊。

    排查芯片品质问题,替换实验。