This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

OPA2172: OPA2172出现烧坏,麻烦帮检查SCH 是否有问题?

Part Number: OPA2172


您好!

我们有一个电源模块产品,使用TI的OPA2172;本次试产100pcs PCBA,有8pcs 出现OPA2172烧坏;

IC烧坏现象:

1) 烧坏IC的引脚电压测量如下表。其中大部分是烧坏的U7-2运放;

2)其中1块板卡的 OPA2172电源串联电阻R28、R29烧断。

3)2块板卡 U4/U5也烧坏

需要你们提供如下支持:

1)检查原理图是否正确或者哪里可以优化; (如果sch不够清楚,我可以加好友发给你PDF)

2)OPA2172 烧坏的可能原因有哪些,可以做哪些分析?

希望尽快收到您的回复。

感谢您的支持!

sch图如下:

  • 原理图如图: 

  • 您好,建议您从下面几方面进行排查。希望能帮助到您。

    1.排查PCB板品质问题,可以换芯片做替换实验。

    2.排查PCBA品质问题,表面是否清洁,焊接是否良好。

    3.排查芯片品质问题,芯片时否正规渠道购买。

    4.运放正负电源未能同上电,可以在负电源端加tvs管接地保护。

    5.检查PCB走线,运放涉及的弱点线与高电压线是否有足够爬电距离,另外检查R31封装爬电距离是否足够,建议使用多个电阻串联,避免单个电阻高压击穿导致预防损坏。