This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

光电检测中跨阻运放的应用问题



在光电检测中,跨阻结构的运放的同相反相端接光电二极管,在理论计算和实际应用中,这个二极管通常为高内阻。为什么这个二极管不能是低阻抗的呢?比如内阻低至200欧姆。这种低内阻器件应用时可能会产生哪些问题?技术文档里计算时通常都认为二极管是高阻的,有什么涉及器件高、低阻抗应用区别的文档可以学习吗?

  •   很多计算都是认为二极管为高阻,实际使用二极管高阻时好用,低阻抗的器件会产生各种问题。想找相关的文章看一看,目前找到的TI的文章也认为这个二极管是高阻的。

  • 跨阻放大器输入的是电流

    二极管用诺顿等效,电流源的等效电阻就是无穷大的。

    如果你把电阻变小,如200R,那就不是跨阻了。

    我是这么理解的。

  • 您好

    在光电检测中,跨阻结构的运放(Op-Amp)与光电二极管(Photodiode)的连接方式,特别是在理论计算和实际应用中,确实需要考虑到光电二极管的阻抗特性。以下是关于光电二极管为何不能是低阻抗(如内阻低至200欧姆)以及可能产生的问题的详细解释:

    光电二极管为何需要高内阻

    1. 噪声性能:光电二极管的内阻(Rj)是其等效电路中的一个重要参数。理想情况下,光电二极管应具有无限大的Rj,但实际情况中,Rj的值通常为数千MΩ。高值Rj可以产生低噪声的光电二极管电流,这对于检测微弱光信号至关重要。如果Rj过低(如200欧姆),则会引入更多的噪声,影响检测精度。
    2. 灵敏度:高内阻的光电二极管具有更高的灵敏度,因为较小的光信号变化就能产生可检测的电流变化。低内阻的光电二极管则可能无法检测到微弱的光信号变化。
    3. 线性度:高内阻光电二极管在光伏模式下工作时,线性度和灵敏度达到最高,噪声水平相对较低。这是因为在光伏模式下,光电二极管两端的电压为零,理想情况下不会流过任何暗电流。

    低阻抗光电二极管可能产生的问题

    1. 噪声增加:如前所述,低阻抗的光电二极管会引入更多的噪声,这会降低系统的信噪比(SNR),从而影响检测精度。
    2. 灵敏度降低:低阻抗光电二极管的灵敏度较低,可能无法检测到微弱的光信号变化。
    3. 动态范围受限:低阻抗可能导致光电二极管的动态范围受限,即无法同时检测到强光和弱光信号。

    技术文档推荐

    https://www.ti.com.cn/cn/lit/an/zhca479/zhca479.pdf?ts=1717550834501&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com.cn%252Fsitesearch%252Fzh-cn%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Dzh-CN

    https://www.ti.com.cn/cn/lit/an/zhca747/zhca747.pdf?ts=1717551315121&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com.cn%252Fsitesearch%252Fzh-cn%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Dzh-CN

    TI关于跨组放大器的相关说明文档

    总结

    在光电检测中,跨阻结构的运放与光电二极管的连接需要考虑到光电二极管的阻抗特性。高内阻的光电二极管具有更好的噪声性能、灵敏度和线性度,因此更适合用于微弱光信号的检测。而低阻抗的光电二极管可能会引入更多的噪声,降低检测精度和灵敏度。在选择和设计光电检测电路时,应根据具体的应用需求来选择合适的器件和电路结构。

  • 二极管的等效结构里电流源本来就是等效出来的,不过小内阻的器件确实不适合做跨阻