This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

何为因,何为果?

大家新年好!在童诗白模拟电路书的第七章中看到这么一句话“为了实现输出电压与输入电压的某种运算关系,运算电路中的集成运放应工作在线性区,因而电路中必须引入负反馈。”有两个疑问1:书中对于为什么运放必须工作在线性区没有做出解释?2:个人绝对更像是电路为了实现运算引入负反馈,导致运放工作在线性区。

所以“工作在线性区”和“引入负反馈”到底哪个是因,哪个是果?

希望大家指点一下,谢谢!祝大家新的一年事事顺利!

  • 此地无因果,只为有需要。没需要请绕道。

    正应饱汉不知饿汉饥,无需求永远不能理解需求者的诉求。

  • 1. 为了实现电压的运算功能,运放要工作在开环增益最大的状态,才能保证闭环运算比例是能够近似运算比例。童诗白的书里的运放,基本都是用三极管,三极管增益最大的区域就是在线性区,即放大区。运放的放大区,就是指运放增益最大的区域,也就是三极管的线性放大区。如果运放是用MOS管做的,那么运放是放大区的时候,MOS管是工作在饱和区。

    2. 学过控制理论的人都应该知道,要想实现稳定系统,必须是负反馈。正反馈系统不是没有,比如振荡器,比较器都是运放用正反馈方式实现的功能。

    就不存在你所说的因果,这些都是必须的。

  • 谢谢你的答复,可不可以这样理解:要构成基本的运算电路,就必然会引入负反馈,运放也就理所应当地工作于线性区?

  • 这道不一定。因为基本运算不仅包括加减乘除还包括大于等于小于等,前面运算功能是模拟运算,需要负反馈,后面运算不需要负反馈。即便有负反馈也不能保证一定在线性区,它还有饱和工作起,那里不是线性的。

  • 您好, 对于理想运放,这两个东西没有关系。

    对于现实中的运放,引入负反馈可以得到很多的好处,比如阻抗,增益,带宽等等。如果运放不工作在线性区,运放的增益会急剧下降,此时的负反馈校正能力也是非常的弱的, 比如大信号下的运放失真会变大。所以该是先有线性区工作的保证,才能保证负反馈的性能。

    也有开环工作的广义运放,比如在audio里面 或者芯片内部,需要对电路参数做精确的匹配,同样可以做到很高的线性度。