TI的工作人员你们好!
我在使用THS4521的时候发现了这样的问题。
首先我采用的是单端的输入,信号源为一个麦克风。
我发现将输入悬空(麦克风不插)的情况下,输入管脚始终有一个1.48左右的电压,原理图如下
如果我将R1,R2换成220R的电阻的时候(输入依然悬空),发现依然有0.68V左右的电压。
我是按照TI官方的资料来搭的原理图,采用的是THS4521+ADS8861,外围的电路都和官方一样(包括OPA333,THS4281,TPS78833,REF5045),输入的电压测试是没有问题的。请问为何会出现这种情况?