附件是原理图和PCB文件。采用单片机给控制信号。
当输入短路时,输出信号幅度比较大。等效到输入约为2nA。ACF2101输入偏流的典型值为100fA。
这个可能是由什么原因引起的?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
附件是原理图和PCB文件。采用单片机给控制信号。
当输入短路时,输出信号幅度比较大。等效到输入约为2nA。ACF2101输入偏流的典型值为100fA。
这个可能是由什么原因引起的?
我也怀疑过是后级运放的失调电流。换了块运放OPA2107测试效果还是一样。OPA217输入偏流为1pA.
请问你的126mV的输出是P2点的输出吧,那么请问ACF2101的24脚输出是多少呢?
我的想法是,你的PCB板可能有漏电的嫌疑,所以建议你不要焊上去芯片,直接先飞线几个引脚来测试看看