This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请教OPA128 的Guard 引脚的原理



从OPA128的datasheet上可知8pin是保护引脚,在PCB板布局时与保护环连接,用于减少leakage  current 如图1.

现在有一个问题就是,如果不用8pin,而仅仅是把保护环与2号脚连起来如图2,同样可以启动保护的作用。请问8脚再这里起到了一个怎样的作用。

另在datasheet上看到它与GND的符号相连,是否说明它是GND引脚?还是在芯片中与其他什么地方相连。

 

                                 图1

                                              图2

 

                图3

请TI工程师解答,非常感谢!

  • 你好,这个8脚是连接芯片内部硅片基底,您所附的图3并不是gnd,而是硅片的基底。为了保证芯片内部输入级漏电流和噪声最小,最好连接到guard ring上,而且这个guard ring最好也连接到GND上。谢谢。

  • 你好,如你所说,为了保证芯片内部输入级漏电流和噪声最小,Guard引脚最好连接到guard ring上,而且这个guard ring最好也连接到GND上。如图1所示,是datasheet上buffer的推荐连接电路,其guard 引脚与guard ring连接,并且guard ring与2号脚连接,而不是GND。与2脚连接是将guard ring驱动至与3脚相同的电位,请问将guard ring与Gnd连接是什么道理?谢谢!

  • 你好,我这里表述有点歧义,我以为你的应用中做放大了所以推荐您接地。总的来说,ground ring和pin8相连,然后相接到pin2或者pin3上,以作防护。