This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

电流型运放构成比例放大电路中带宽与增益的关系

Other Parts Discussed in Thread: THS3001

我尝试了用THS3001构成了放大倍数为3,6,8的同相比例放大电路,发现放大倍数为3时带宽最宽,其次是放大倍数为8,最小的是放大倍数为6的电路。

电流型运放增益与带宽乘积不是常数,带宽与反馈电阻约有反比例关系,但是上述测量都保证了反馈电阻为1K欧姆,理论上带宽是不是应该相等呢?

为什么会出现这种情况????上述理论有错误之处吗?

  • 你好!

    根据 简化 CFB 模型的传递函数,我们知道 CFB 的 频率响应 由 Rf 决定,不受到 Gain-bandwidth 为常数 的限制 。但并不表示,仅由 Rf 决定。

    因此,具体问题需要根据您的应用进行具体分析。