按照TPA3130D2的demo文件(TPA3130D2EVM_RevA-Schematic.pdf)设计,阻容等器件也是按照文件来选择的。现在有几个问题,
首先,在电路刚上电的时候,播放声音稍微大点,芯片就会进入保护状态(pin2_SD和pin3_FAULT短接),所以只能以比较轻的音量来播放。
其次,接上,随着播放的时间增加,磁芯电感会发热,而且发热严重(无法手摸),这时候可以适当增加音量,但是一旦音量很大,芯片也会进入保护状态。
随后我们做了减小芯片增益的处理,由36dB减小到20dB,上诉第一点的情况没有了,但是芯片会随着音乐的高低音频变化而进入保护和非保护状态。
我也用过其他一般的功率电感替代磁芯电感来测试过,没有发现有上述情况的放生,播放都是正常的,暂且不谈音质有多好。
我的问题是,电路中的电感L1,L2,L3,L4该如何来选择,为什么demo中推荐的器件会出现这种情况?
最后提下,我用的扬声器是 4欧姆 6W。