This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

如何提高仪表运放的共模抑制比

Other Parts Discussed in Thread: INA129

此电路用来检测脑电波的信号,性能要求此电路的共模抑制比要达到不低于80dB,而现在实测只能达到67dB,想知道,影响电路共模抑制比的因素有哪些?如何去提高电路的共模抑制比?

  • 运放是差分信号放大器, 但会对共模信号能够进行放大,主要来源于下面几个原因:

    (1)      运放差入输入级的不匹配。这又可分为以下的原因引起的不匹配:
            1)      源极或漏极电阻的不匹配,
            2)      信号源电阻
            3)      栅极-漏极之间的结电容
            4)      正向跨导的不匹配
            5)      栅极漏电流

    (2)      拖尾电流源的输出阻抗
    (3)      拖尾电流源的寄生电容会随频率的变化而变化

  • 从芯片内部来讲, 拖尾电流源的内阻是影响共模抑制比的主要因素,稍微高一点的电源电压,可以稍微提高这个内阻。

    从芯片外部来讲,共模信号转换成为了差模信号,从而是共模抑制比降低,所以设计的时候,可以使得正负输入端完全对称,可以稍微提高共模抑制比。

    还有就是测试的问题,要测到非常高的共模抑制比,隔离等等也需要做好。

  • 我遇到的这个现象有点奇怪,测量共模抑制比的时候,刚开始测试的时候,共模抑制比是能达到80dB的,然后保持测试状态,大概70秒后,共模抑制比就慢慢开始出现下降的情况,降到80dB以下。然后在INA129输入端的测试输入信号断掉几秒,重新接上,共模抑制比有恢复了,可以达到80dB,再过大概70秒后,共模抑制比又开始慢慢下降了,所以,从测试现象来看,共模抑制比像是在漂移。

  • 我遇到的这个现象有点奇怪,测量共模抑制比的时候,刚开始测试的时候,共模抑制比是能达到80dB的,然后保持测试状态,大概70秒后,共模抑制比就慢慢开始出现下降的情况,降到80dB以下。然后在INA129输入端的测试输入信号断掉几秒,重新接上,共模抑制比有恢复了,可以达到80dB,再过大概70秒后,共模抑制比又开始慢慢下降了,所以,从测试现象来看,共模抑制比像是在漂移。

  • 我遇到的这个现象有点奇怪,测量共模抑制比的时候,刚开始测试的时候,共模抑制比是能达到80dB的,然后保持测试状态,大概70秒后,共模抑制比就慢慢开始出现下降的情况,降到80dB以下。然后在INA129输入端的测试输入信号断掉几秒,重新接上,共模抑制比有恢复了,可以达到80dB,再过大概70秒后,共模抑制比又开始慢慢下降了,所以,从测试现象来看,共模抑制比像是在漂移。