使用 INA271SHKJ 采集电流信号,当信号为 100mA x 1Ω = 100mV 时,室温下输出 1.973V,此时用手指按住 INA271 芯片顶部给其加温,输出增加至 2.2v 左右。如果放入高温箱,从室温加温至 150 ℃,输出甚至会在 1.6V 到 2.5V 之间的范围,严重超出器件的性能指标,尝试断开输出所连的后部电路,问题未改善。工作状况为:INA271 供电电压 3.3V, 3、4 脚对地连接 0.1uF X7R 陶瓷电容,采集电阻 1Ω,采集电流 20~100mA。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
陶瓷封装的芯片都比较贵,只试验了两片样板,两片样板的表现差别不大。有怀疑过3、4脚所接的滤波电容漏电引起输出漂移,拆掉以后仔细清洗焊盘,也没有改观。一边加温一边测量3脚电压,发现3脚输出电压漂移的比较厉害,说明不是 2 倍增益的输出级的问题。
电流采样电阻的温漂低于50ppm,电流100mA时,用电压表直接测量采样电阻两端电压,使用200℃热风枪给采样电阻加热,其100mV的压降变化不大于1%。
没人理我么,我尝试了对电源端去耦,略微增加供电电压等措施,温漂的问题始终无法解决,尝试用热风枪加热INA271,输出总会超过器件指标值。我相信器件的指标是严谨可信的,一定是我使用方法出了问题,问题在我始终找不到问题所在,请问我该从哪里得到帮助?可否提供个可供咨询的电话给我?始终无法解决的话,我只能把手头的几十片INA271SHKJ扔进垃圾桶了。
没人理我么,我尝试了对电源端去耦,略微增加供电电压等措施,温漂的问题始终无法解决,尝试用热风枪加热INA271,输出总会超过器件指标值。我相信器件的指标是严谨可信的,一定是我使用方法出了问题,问题在我始终找不到问题所在,请问我该从哪里得到帮助?可否提供个可供咨询的电话给我?始终无法解决的话,我只能把手头的几十片INA271SHKJ扔进垃圾桶了。
能不能把你的电路图相关部分传一下?另外,你的几十片IC是从哪里购买的?如果不是从授权代理商处购买的器件,建议先申请几片样片:http://www.ti.com/product/INA271/samplebuy?keyMatch=ina271&tisearch=Search-EN-Everything
原理图没有什么问题,考虑到你使用局部加热输出就有很大变化,那么外围器件也不是影响的主要因素。等我跟国外工程师咨询一下吧,看看他们怎么看,明天给你回复。
问题解决了,果然还是我自己的问题,引起INA271输出电压随着温度变化的原因是使用的助焊剂 AMTECH LF-4300-TF(不知是否我买到了假货),焊接完以后器件的底部和 PCB 之间残留了一些助焊剂,我使用的是 HKJ 陶瓷封装,引脚在封装的最底部贴近 PCB,残留的助焊剂刚好连接了这些引脚。在高温下助焊剂的绝缘特性变差开始导电,造成了 INA271 输出电压漂移的问题,拆下器件清洗以后重新装上,器件工作正常,精度远好于器件指标。以前之所以没有发生类似问题,是因为使用的器件引脚都是边缘引出向下折弯的,引脚附近的助焊剂比较容易被清洗掉,底部有残留也不会影响电学新能。非常感谢楼上几位热心帮我分析解答问题的朋友,谢谢!