This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LMH6401时变增益

请问LMH6410引脚1(SDI)是否是增益控制信号输入脚,而引脚4(SDO)又是数据输出,这个不太明白,输出引脚有什么用呢?还有下图是数据表第6页的截图TBD是多少啊? 是下图红圈的数吗?但单位又不对。

还有个问题,是不是1脚输入在SCLK(14脚)控制下进行,也就是说串行增益控制信号最快变化率为50Mhz,即20ns控制信号可从a到b,不知这样理解对不对?

  • HBM及CDM分别是ESD测试的两种方法。它是防人体静电等级的量。与其它性能没啥关系。

  • 请问LMH6410引脚1(SDI)是否是增益控制信号输入脚,而引脚4(SDO)又是数据输出:

    这个是SPI数字通讯接口,通过这个可以对IC进行寄存器的读写操作

    这个产品现在处在预售状态,TBD应该表示相关参数有待确定to be determined 。

  • 还有个问题,是不是1脚输入在SCLK(14脚)控制下进行,也就是说串行增益控制信号最快变化率为50Mhz,即20ns控制信号可从a到b,不知这样理解对不对?

    根据上面的解释可以知道,这个就是接口的工作频率。