This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

光电二极管电流处理

我有一个来自光电二极管的电流信号,我需要对其暗电流进行抑制,比如850nA电流里分出来848nA,对剩余的2nA电流传递给放大器放大处理,有什么可以精准抑制(减)电流的方案吗?

  • 您好

    针对您的问题,精准抑制(减少)光电二极管的暗电流并将剩余电流传递给放大器进行处理,可以采取以下方案:

    1. 电路设计优化:

      • 加入抗干扰电路:在电路板设计中增加抗干扰电路,以减少电路中的杂音和干扰,这有助于降低暗电流的影响。
      • 补偿电路:使用补偿电路来抵消暗电流的影响。例如,可以在运放的输入端提供一个与暗电流相等的反向偏置电流,从而抵消暗电流。
    2. 精确校准:
      对系统进行精确校准,以确定暗电流的确切值。这可以通过在无光照条件下测量光电二极管的输出电流来完成。一旦确定了暗电流的值,就可以通过相应的电路或软件调整来消除其影响。

    3. 使用高性能放大器:
      选择具有高精度、低噪声特性的放大器,以确保即使在小电流下也能获得准确的放大信号。放大器的选型应关注其失调电流、偏置电流、噪声等参数,以确保其性能满足需求。

    4. 环境温度控制:
      由于温度变化会影响光电二极管的性能,包括暗电流的大小,因此应尽量保持环境温度的稳定。这可以通过使用温度控制器或选择具有温度稳定性能的光电二极管来实现。

    综上所述,通过结合上述多种方法,可以有效地抑制光电二极管的暗电流,并将剩余的微小电流信号准确地传递给放大器进行放大处理。请注意,实际应用中可能需要根据具体情况调整和优化这些方案。

  • "可以在运放的输入端提供一个与暗电流相等的反向偏置电流",这个怎么操作,能麻烦您给个实例吗

  • 您好

    感谢您的支持和信任,

    以上官方给出相关的参考建议,但是关于这种情况没有相关实例