您好!我应用了THS3491这一高带宽、高压摆率电流运算放大器来做一个100Mhz、300mA的矩形波电流源。由于单位增益性能不确定,我将Howland进行了改进以保证输出波形最大程度上不失真。
我的问题如下:
1.两个THS3491构成的放大器的输入阻抗问题:理论分析得到的输入阻抗位R1+R4=500Ohm(后面会改进成50Ohm),可是我用传统的Zin=Vin/Iin得到的却是-10?用欧姆表也得到是负值。
2.对于源信号:100Mhz的方波,有没有必要做阻抗匹配?因为他的频率没那么高,假如我线够短,是否可以忽传输线效应,只需保证信号源的输出阻抗够小即可?
恳请指教!期待您的回复!