INA232: 报警响应时间大于规格书中的1-2倍时间

Part Number: INA232
现在发现新问题:报警响应时间在 60us~354us 之间,是正常的吗?为什么会存在不一样的触发时间?最短与最长差异太大。
0x00寄存器写入值0x4007,0x06寄存器写入值0x8000,0x07寄存器写入值0xFA0(1A触发报警),
CH1:电子负载电流变化 0-3A,0.3A/us,5ms变化一次
CH2:报警脚状态变化。
根据规格书描述,理论上最大转换时间在 280us,实测最大值 354us。是哪个寄存器写入的信息不对吗?