This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

运放输出饱和的问题

大家好,

如果运放输出饱和,比如,输入电压1V, 放大10倍,输入共模差模电压范围都为4.5v,电源电压为5V。

如果运放搭建成同相输入,放大倍数为10V/V,输入信号范围为0~2V。

很明显信号输入1V的时候,输出已经饱和了。

我的问题是:

1.运放输出是不是就一直在5V轨附近? 会不会出现极性反转?

2.运放输出饱和,会不会损坏运放?

3. 什么样的运放可以工作于输出饱和状态,什么样的运放不允许工作在输出饱和状态?

4. 输出饱和的时候,输出是锁定在一个电压上,还是在一个电压附近振荡?

  • 亲;你得问题;在它的数据表里已经回答。首先;饱和也是放大器的一种工作状态,是可以长期这么用的,不会有振荡等问题。至于输出波形上是否有振铃;取决于你的输入是否有同样的噪音。

  • 你好,如果超过输入共模电压范围时,某些运算放大器会发生输出电压相位反转问题。

    输入共模电压范围内,饱和输出应该是不会出现相位反转的现象。

  • 对于“rail to rail”输入运算放大器,输入共模电压包括电源轨,因此,只要输入电压不超过电
    源轨,运算放大器就不会发生输出电压相位反转问题

  • 输出饱和的时候,输出是锁定在一个电压上,还是在一个电压附近振荡?

    如果运放电路相位裕度足够,输出应该是不会出现振荡的情况的。

    有个类似的帖子,可以看下:

    http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/amplifiers/f/52/p/59000/129236.aspx#129236

  • 很多人是经常让运放工作的输出饱和的。

    但不知道那样用是否合理?

    我以前有个运放,同相输入,增益100, 在输入范围不超标的情况下,输出也是饱和的。

    但输出并不是固定的电压,而是有很大的波动。输入信号都是直流信号,电池供电。

    饱和输出的时候,输出的振荡应该是芯片内部振荡的体现。这个频率也和期间自身有管。如果这个频率特高,芯片就会严重发热。

    我碰到过输入端悬空损坏运放的情况,不知道输出饱和对芯片损坏有什么说法。

  • 我以前有个运放,同相输入,增益100, 在输入范围不超标的情况下,输出也是饱和的。

    但输出并不是固定的电压,而是有很大的波动。输入信号都是直流信号,电池供电。

    输出饱和,跟你信号和增益设定有关系的,我觉得出现波动和输入的杂波干扰,与CMRR和PSRR有一定关系。

  • 饱和输出的时候,输出的振荡应该是芯片内部振荡的体现。这个频率也和期间自身有管。如果这个频率特高,芯片就会严重发热。

    我碰到过输入端悬空损坏运放的情况,不知道输出饱和对芯片损坏有什么说法。


    我这暂时没有数据没有数据能说明输出饱和会损坏芯片