This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

INA818: 仪放差分输入问题

Part Number: INA818

1、我用四片INA818并联使用,±5V供电,用是德33600A信号源输出信号给仪放,当直接把IN-短接到板子GND时,测试输出信号正常。当IN-不接地时,全差分输入,测不到输出信号,输入信号1uV~10mV,麻烦帮分析一下,G=100 ,如下图:

2、想问一下共模电压范围,是相对于哪个参考地的??信号源是隔离输出,对于这种浮空的输入,共模电压怎么测??

  • 共模电压范围参考放大器供电GND。

    隔离输入,理论上不能直接使用仪放进行放大,应增加线性光耦或隔离放大器作为中间级。

    若隔离系统对漏电流要求不高,可以考虑仪放反向输入端并联MΩ级电阻至GND

x 出现错误。请重试或与管理员联系。