Part Number: OPA847
我想要用OPA847放大一个40Mhz 200mV左右的正弦波,然而照图焊上后频率衰减很大,或者说基本没有放大作用(2.1M时看不到波形了)。我不是很了解高频下的匹配阻抗,但仿真是能够放大的。电阻是按照仿真图焊接的,反馈电阻为471+331 = 800R

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
关于你提到的频率衰减问题,有几个可能的原因:
阻抗不匹配:如果实际电路中的阻抗与仿真设置不一致,就可能导致信号在传输过程中发生反射和衰减。建议你检查并调整电路中的阻抗匹配,确保它们与仿真中的设置一致。
寄生参数:在高频电路中,寄生参数(如电感、电容等)会对信号产生显著影响。这些寄生参数在仿真中可能没有被充分考虑,但在实际电路中却会存在。你可以尝试在仿真中增加这些寄生参数的模型,以便更准确地模拟实际电路的性能。
电源噪声:电源噪声也可能导致信号衰减。确保你的电源具有足够的去耦和滤波,以减少噪声对信号的影响。
https://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/opa847.pdf
第19页BOARD LAYOUT官方有相关布局指导,尽量帮助您减少由于电路布局带来的阻抗等影响。