Other Parts Discussed in Thread: OPA333, OPA2333
好像opa2333没有单独的样本,我只在opa333的样本中看到了opa2333的说明,但是样本中差动放大电路的推荐电路是基于opa333来搭建的,我按照该推荐电路,用opa2333搭建,并制作了pcb板,+5v单电源供电,电路原理图如附件图所示。
但在调试中发现,差动输出与差动输入的比例关系并不是我所设定的倍数。
例如:我在V2加0.05V电压,V1接地,此时量b点电压为0.051V,而a点电压却为0.49V左右,依照虚断远离,a点不应该也是0V吗,途中R2为10k,R1为1k,放大倍数应该为21倍,但我测量原理图中的2、3点间电压发现只有0.1V左右,想知道这是为什么。
opa2333是否不能作为差动运放啊。
我把该电路中的R1断开分别测试两路运放的电压跟随和电压放大功能都是正常的,但是为什么把R1接上后,用opa2333的内置两路运放搭建差动放大电路就不行呢,求高手解答,万分感谢