Part Number: TLV4112
你好,
使用TLV4112ID芯片,在生产中遇到问题:1脚或者7脚输出为0V;
排查了焊接的过程,未发现有虚焊的情况,并且更换了其他的PCB,确认了故障跟随芯片,
请问下这种情况是否有遇到过,能否给出一些排查思路?
正常管脚电压为:pin1——3.3V 不良率为5/96
pin2——3.3V
pin3——3.3V
pin4——0V
pin5——3.8V
pin6——3.8V
pin7——3.8V
pin8——5.0V

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: TLV4112
你好,
使用TLV4112ID芯片,在生产中遇到问题:1脚或者7脚输出为0V;
排查了焊接的过程,未发现有虚焊的情况,并且更换了其他的PCB,确认了故障跟随芯片,
请问下这种情况是否有遇到过,能否给出一些排查思路?
正常管脚电压为:pin1——3.3V 不良率为5/96
pin2——3.3V
pin3——3.3V
pin4——0V
pin5——3.8V
pin6——3.8V
pin7——3.8V
pin8——5.0V

关于你的咨询,如果可以判断是芯片的问题,最好做下芯片失效分析。
看看芯片内部是哪里损坏了,比如静电击穿等等。
前提是TI store或授权经销商购入的。
建议您请按照以下方式联系客户支持部门,会有客服为您提供帮助。
打开链接ticsc.service-now.com/csm
点击“申请新的支持”下面的“提交申请”按钮
在新打开的窗口中点击“质量,可靠性和环境信息”下面的“创建案例”按钮
在打开的表格中您可以使用中文描述您的问题并且递交。
会有专员为您服务。