Other Parts Discussed in Thread: TAS5613, TAS5613A
电路是数据手册上的参考电路,之前上电之前先按复位会正常工作,但是不按复位键直接上电,shutdown灯就直接点亮,空载的情况下芯片就开始发热是什么原因呢?芯片现在好像坏了不工作了!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
参考电路应该是对,总共制了5块板子,已经同样的问题坏了两块了,功放板上电之前必须要按复位键后才能正常语音输出,如果不按复位键直接上电的话功放板上的tas5613 的shutdown灯直接就亮了,不知道tas5613有没有上电时序,在数据手册里也没找到。
TAS5613内部含有power on reset电路所以上电时序没有太严格的要求,但是上电过程还是需要reset的一个由低到高的过程,如果不进行reset,直接上电没等电压完全起来到稳定的时候,内部保护电路会由于欠压导致SD拉低。
36v的供电电压对PVDD,12V的电压对GVDD,我现在没得试了,所有的板子全都坏了,上电就坏了,最后一块板子OTW和SD一块亮了。
电压没问题,通常来说,由于内部有集成保护电路,即使有过温,欠压发生导致SD或者OTW拉低,但是一旦温度,或者电压恢复正常范围,TAS5613也会自动恢复到正常工作不会导致器件损坏。
你使用的是TAS5613还是TAS5613A?
TAS5613A,我也感觉是芯片没有那么脆弱啊,设置的是双通道并单通道PBTL,BD模式。我用的负载是2欧姆的,我之前试过32V电压挂负载是没问题的,但是上36V就就出现问题了。
现在情况是复位,上电不稳定也损坏?芯片是通过代理商购买的么?
对,我查了一下电路,out_a和out_b,out_c,out_d和gnd都短路了,是什么原因造成的呢,数据手册上说是ppsc保护,怎么才能恢复正常呢?