在我运用阻抗匹配的过程中个主要是在运放输入输出电阻的匹配,一是在输入端并联一个电阻,二是在输出端串联一个电阻。两者的目的是为了与传输线的阻抗进行匹配,减少反射?
其中主要的考量的是功率还是波形?
还有一个是运放差分输入的阻抗匹配是偏置电流的原因吗?它与我们讲的阻抗匹配是不是一个概念?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在我运用阻抗匹配的过程中个主要是在运放输入输出电阻的匹配,一是在输入端并联一个电阻,二是在输出端串联一个电阻。两者的目的是为了与传输线的阻抗进行匹配,减少反射?
其中主要的考量的是功率还是波形?
还有一个是运放差分输入的阻抗匹配是偏置电流的原因吗?它与我们讲的阻抗匹配是不是一个概念?
那在不考虑功率的情况下 终端的匹配是可以不考虑的? 他对运放的稳定没有影响?
思绪有点混乱 看了很多资料 自己整理了一下 还是有些疑问 希望能够得到各位的解答
1.高频不再适用于欧姆定律 所以是不用考虑阻抗分压?
2.那么理匹配后的信号到达源端时其幅值与原始信号相近?那么衰减是怎么产生的?
3.如若考虑欧姆定律,传输线的阻抗是否会被要在分压计算中考虑?
4.如若考虑欧姆定律 ,在运放级联中,那么源端串联时,下一级的输入阻抗很大,所以衰减很小,.而若终端并联,输入阻抗会小于匹配电阻,上级的输出阻抗加上传输线阻抗,衰减应是一半以上?
5.PCB画板中,如若两个级联运放在同一个板上,是否有必要进行阻抗匹配?走线的宽度等参数会影响走线的阻抗,那么他会是多少?
谢谢
也试着翻了翻传输线原理之类的课本,实在是不适合没有相似基础的人观看。
就是在100M~300M 区间频率不高,所以仍要计算衰减,只能通过后级补偿。
在同一板子级间进行匹配,他的匹配电阻也应该是另外计算的 而非通过简单匹配50Ohm 这样的理解是否正确?
你好,XP,
请问下阻抗匹配是源端和终端都要进行匹配吗? 终端是消除反射,源端是消除二次反射?算了算了,把自己绕糊涂了,感觉这些知识越学越深,越觉得自己欠缺太多。希望给我一个答案。至于原理,还是得选个时间好好了解一下。
谢谢了。
感觉没说清楚,是在级联中,上一级输出匹配,同时下一级的输入也匹配了。可是我在看理论的过程中,是只需要一端匹配,消除反射影响就可以的。